This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:使用 ADAS SDK 映像的 TI EVM 启动过程故障

Guru**** 2955930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626652/j722sxh01evm-ti-evm-boot-process-failure-with-adas-sdk-image

器件型号: J722SXH01EVM

您好、

我尝试使用 ADAS SDK 引导 J722S EVM、但电路板不会从 SD 卡引导。

首先、我使用 SDK 安装程序创建了 SD 卡:

ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03-Linux-x86-Install.bin

然后我运行了脚本:

SDK/bin/create-sdcard.sh

我完成了所有步骤并生成了一个即用型 SD 卡。 但是、将 SD 卡插入 EVM 并为电路板供电后、串行控制台上没有输出、U-Boot 无法启动。

我还尝试了相同的过程:

ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-11_00_00_08-Linux-x86-Install.bin

在 create-sdcard.sh 中使用相同的选项。

在此过程中、我选择了以下选项:

选择要从中安装的文件路径

1) 安装 SDK 中的预构建映像

1:tisdk-adas-image-j722s-evm.rootfs.tar.xz

预构建映像安装
现在安装:ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03

手动影像准备尝试

我还尝试使用可下载的映像文件手动准备 SD 卡:

tisdk-adas-image-j722s-evm.tar.xz
boot-adas-j722s-evm.tar.gz

我提取这些文件并将它们复制到已经分区的 SD 卡中、但电路板仍然无法引导、串行终端上没有输出。

工作案例

如果我将以下映像直接写入 SD 卡:

tisdk-edgeai-image-j722s-evm.wic.xz

电路板引导成功。

目标

根据以下 TI E2E 讨论:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624493/j722sxh01evm-displayport-support/6262952

J722S 的 SDK 11.1 提供了 DisplayPort 支持。

我想测试嵌入式 DisplayPort、但边缘 AI 映像不是最新的、虽然 ADAS SDK 已更新、但在我的电路板上无法启动。

问题

为 J722S EVM 获取或生成可引导 ADAS SDK 映像以便测试 DisplayPort 功能的建议方法是什么?

如有任何建议、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan Halil:

    create-sdcard.sh 脚本应该可以正常工作、而不会出现问题。

    您能否验证 u-boot 版本是否为 hs-fs 版本和 BOOTMODE 引脚设置正确?

    $ mv tiboot3-j722s-hs-fs-evm.bin tiboot3.bin

    此致、
    Jared