This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LA:查询 TDA3x 的编译器设置、引导序列和 SDK 选择(DMS 应用)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626927/tda3la-query-on-compiler-setup-boot-sequence-and-sdk-selection-for-tda3x-dms-application

器件型号: TDA3LA

尊敬的团队:

我目前正在实施 驾驶员监控系统 (DMS) 应用 TDA3x 平台 我需要一些关于初始设置和开发流程的指导。

感谢您对以下几点的支持:

  1. 编译器设置

    • TDA4x 平台(ARM、DSP 和其他内核)需要哪些编译器?

    • 您能否分享有关设置开发环境的官方文档或用户指南?

  2. 引导顺序

    • 我想了解 TDA3x SoC 的完整启动流程。

    • 请提供参考资料或文档说明:

      • 引导模式(SD、eMMC、OSPI 等)

      • 引导加载程序 (SBL/U-Boot) 流程

      • 启动 EVM 板的步骤

  3. 刷写过程

    • 将映像刷写到 TDA4x EVM 的推荐方法是什么?

    • 此流程是否有任何官方工具或指南?

  4. SDK 选择 (RTOS 与 Linux)

    • 对于实时 DMS 应用、您建议使用哪种 SDK:

      • Processor SDK RTOS

      • Processor SDK Linux

    • 如果您能分享对这两种基于视觉的应用方法进行比较的文档、将会很有帮助。

  5. 参考文档

    • 请将链接分享到:

      • Processor SDK (RTOS/Linux)

      • Vision Apps/Edge AI 文档

      • 相关用户指南或应用手册

您的指导将帮助我朝着正确的发展方向前进。

提前感谢您的支持。

此致、
Chaithra B 五