This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722s:如何在系统运行时复位 mcu20?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612468/j722sxh01evm-j722s-how-to-reset-mcu20-when-system-is-running

器件型号: J722SXH01EVM

尊敬的 TI 专家:

  1. 我使用了 J722S MCU+ SDK 11.00.00。 在 soc 启动并启动所有内核后、如果一个内核(例如,mcu20 运行异常,可能是在死循环或硬故障中)、是否有方法重新启动 mcu20 内核? 它可以通过唤醒内核 mcub10 或 soc Linux 进行复位。   
  2. 如果可能、是否有任何可以自行实现的参考代码或实现方法、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他内核可能使用 IPC 来监控内核、只是想知道重启方法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    嗯、您可以使用 SciClient API 断电并接通电源、但是您计划如何重新启动在 A53 上运行的 IPC、OPenVX、通信和视觉应用图? 只是复位 MCU2_0 并不直接。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 SciClient API 关闭并打开它、

    我使用 mcub10 和 wkup 内核中的以下代码、全部失败返回–1。  我在 20s 系统引导后调用此 API、 我想所有内核都准备就绪。

    ```μ s

          RET = Sciclient_pmSetModuleState (TISCI_R5FSS0_CORE0、
                      TISCI_MSG_VALUE_DEVICE_SW_STATE_AUTO_OFF、
                      TISCI_MSG_FLAG_AOP、
                      SystemP_WAIT_FOREVER);
          DebugP_log(“shutdown1 MCU 结果%d…\n“、ret);

    ```μ s

    是否有任何先决条件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能需要特定的序列、例如复位内核等。  

    但同样、为什么要只复位 MCU2_0 呢?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能检查一下重置 mcub20 的过程吗?

    但再说一次、为什么您只想复位 MCU2_0?  [/报价]

     mcub20 运行异常、可能在死循环或硬故障中、  我想使用其他内核只将其重置、而不是重新启动所有芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、他:

    该过程包括三个步骤、  

    -暂停 CPU

    -本地复位生效

    -置为无效本地重置。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“80721" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1612468/j722sxh01evm-j722s-how-to-reset-mcu20-when-system-is-running/6229700

    该过程包括三个步骤、  

    -暂停 CPU

    -本地复位生效

    -置为无效本地重置。  

    [/报价]

    您能告诉我 写?的寄存器或外设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些寄存器不能直接访问、您需要由 SCI 接口执行上述步骤。  

    此致、

    Brijesh