This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:静态配置寄存器的 DDRSS 回读

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625120/am625-q1-ddrss-readback-of-static-configuration-registers

器件型号: AM625-Q1

您好:

我们正在开发一个 IEC61508 SIL-2 安全应用、并需要根据安全手册(SPRUJ23–2025 年 3 月)中的 DDR12 要求定期回读静态配置寄存器

然而、在检查 TRM 中 DDR 模块的 EMIF_CTLCFG 寄存器(SPRUIV7C–2022 年 5 月–2025 年 11 月修订)时、很难评估哪些寄存器需要读回、哪些寄存器没有。

这是因为有数千个寄存器、其中大部分寄存器隐藏在 EMIF_CTLCFG_Denali_CTL_0 等枚举名称后面

有关参考、请参阅 TRM 中的表 14-10354。

您能否 在安全手册中提供有关如何遵守此建议的任何信息?

此致、
Oscar

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    您能否 在安全手册中提供有关如何遵守此建议的任何信息?

    我可以与 IP 团队核实并向您提供一个注册表列表。 但是、将其整合起来需要一些时间。 请给我一些时间来重新讨论这个问题。

    我们正在开发 IEC61508 SIL-2 安全应用、需要根据安全手册(SPRUJ23–2025 年 3 月)中的 DDR12 要求对静态配置寄存器执行定期回读[/quot]

    AM62x 仅通过了 ISO26262 认证。 IEC61508 认证目前未列入路线图。 我只是想确保大家知道这一点。

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。是的、我们知道它仅通过了 ISO26262 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我已经向 IP 团队发送了一条备注以获取注册表。 解除武装、复员和重返社会专家将于 3 月 23 日离职。 我会在他回到办公室后提供最新信息。  

    此致、

    Nihar Potturu