This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:无法设置断点

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626921/ccstudio-can-not-set-breakpoints

部件号: CCSTUDIO

我尝试在 CCS 版本 20.4.1.4___1.10.1 上为 F2800137 LaunchPad 调试程序。 但每次运行程序时、断点都会变灰、然后显示以下消息:

“自动运行:无法设置断点而运行目标:没有足够的可用资源“

设置其他断点也是如此。 我删除了所有断点并重新启动了、但得到了相同的结果。 我的优化已关闭。 以下是当前的调试设置:

可能会或可能不会重新关联的 exta 信息:

  • 我禁用了看门狗以进行调试
  • 每次运行程序时、f280013x_codestartbranch.asm 文件都会打开(在其他工程中也没有发生这种情况)

以前有人遇到过这个问题吗? 如何解决?

此致、  
Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题:我使用 printf (“)作为错误消息,而不增加我的工程的堆/栈大小。