This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 中的断点显示为灰色

Guru**** 2815905 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614962/ccstudio-breakpoints-grayed-out-in-ccs

部件号: CCSTUDIO
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

 

尊敬的 SDTO 团队:  

使用 AWRL6844 进行开发时、调试器会跳过我放置的断点。 断点在“Breakpoints"选项“选项卡和源代码中都显示为灰色。  

如何为此项目启用断点?  

image.png

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我已经尝试重新启动 CCS、重新编译工程和对电路板进行下电上电。  

    正在更新 CCS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    很抱歉这里的延迟,我以前经历过这种情况,我不知道是什么原因,或者如何解决它。

    您是否知道导致此问题的任何具体步骤?

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个类似的问题。 我通过删除“printf (“);“行来解决该问题。 这让我在工程中遇到了问题、我需要更小的堆和栈大小。  

    我看到您也在打印消息。 也许可以尝试将其删除或增加堆/栈大小。