This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:热性能改进

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620936/tda4ah-q1-thermal-improvements

器件型号: TDA4AH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM69

您好团队

我创建了一个新主题、以便直接与客户联系:

##############################################################

我想建议您确定哪些硬件和固件设置、例如以下配置:

- 8 个 A72 1.5GHz

- 4 个 A72 1.5GHz

- 8 个 A72 1.0GHz

- 4 个 A72 1.0GHz

正如我在这一开发步骤中提到的,我们可以提供更低的性能,也设置为不可更改的配置,只为了降低功耗,对于下一个性能水平的产品,我们可以有更大的外壳,也许不同类型的冷却,我们期望有充分的性能,即使在高功耗.

您认为您是否可以为我们提供这样的硬件固件配置?

我认为这种类型的文档不可用?


此致、

Fabio