This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:像素大小

Guru**** 2990160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625530/am4372-pixel-size

部件号: AM4372

你好、团队

关于 TRM 第 14.4.3 节 VPFE 限制、最大像素时钟似乎是 75MHz。

输入图像大小(像素数/分辨率)是否有任何特定限制、或者限制主要由像素时钟定义?

此致、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuhei Goto、

    感谢您的查询!

    让我对比可用文档、在内部进行讨论。

    我将在下周初回复您。

    我感谢你的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    谢谢你。
    我期待收到您的答复。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuhei、

    以下从 AM437x / AMIC120 TRM 中摘录  的内容是否可回答您有关 VPFE(摄像头)输入图像尺寸(像素数/分辨率)的问题:

      

    请告诉我吗?  

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov