This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:TIDP 示例可以&'t 找到“视图表达式“窗口

Guru**** 2959910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626521/am2432-tidp-example-can-t-find-the-view-expression-window

器件型号: AM2432

您好、

如何或者在哪里可以找到说明中所述的视图表达式窗口?  

image.png

工程

image.png

在打开视图下:

image.png

我该怎么做?

BR

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    较新 CCS 中的 Expression View 会更改为 Watch。 要打开监视表达式视图、请导航到 CCS 窗口左侧所示的 Debug 图标。 之后、点击“Watch"选项“选项卡。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我停止了 R5F0-0。

    我在监视窗口中有以下文件“Select Import File“:选择了 universial_motor1_control_level1.txt。

    然后通过 OK(确定)进行确认、但没有其他情况发生。

    监视窗口保持空白。

    BR

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到导入文件的选项?

    打开了 “+"</s>“ 符号、用于将变量添加到监视表达式以检查值。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tushar

    是的、我只能将变量添加到手表中。

    它是有效的。 非常感谢。

    但为什么我不能使用说明中指定的文本文件?

    BR  

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    但为什么不能使用说明中指定的文本文件?

    监视表达式视图中没有用于上传文件的功能。

    此致、

    Tushar