This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:J721E 中的引导过程无法正常工作

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625888/j721exsomxevm-boot-process-not-working-in-j721e

器件型号: J721EXSOMXEVM

您好团队:

我使用的是 J721EXSOMEVM 板、但我遵循了 user_guide。 将 SD 卡连接到 EVM 板后、引导将无法正常工作。

我在终端中看不到任何数据打印、但仅根据用户指南进行配置。

同一 SD 卡可与另一个 J721EXSOMEVM 板配合使用。 请帮助我找到根本原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    您能检查一下这些 LED 是否亮起吗?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul S :

    感谢您的答复。

    我的问题已解决、顶部 SOM 板未正确连接、正确连接并拧紧电路板后、启动正常工作。

    我正在尝试了解 TDA4 板的引导过程、其中哪个内核首先引导、哪个加载操作系统与此类似。 您能在这里指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    您可以参考本文档中的引导流程、

    TDA4 器件上的引导流程选项

    此致、
    Gokul