This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:‑使用&'Vx_DELAY'在多 μ s 图形配置下存储 TI DMPAC 之前的图像(金字塔)。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626358/tda4aen-q1-regarding-the-use-of-the-vx_delay-to-store-previous-images-from-the-ti-msc-pyramid-for-the-ti-dmpac-under-a-multiple-graph-configuration

器件型号: TDA4AEN-Q1

尊敬的 TI 出口产品:

我目前正在使用 TDA4AEN 开发 MCAM(Mobis 前置摄像头)产品的软件算法部分。 我对 TI MSC (Pyramid) 和 TI DMPAC 使用“vx_delay"有“有一些问题。  

据我所知、为了从 TI MSC (Pyramid) 中获取“t-1"和“和“t"金字塔“金字塔图像以供 TI DMPAC 使用、建议使用“vx_delay"(“(错误(错误修复补丁版本)来存储之前的图像。  

但是、我最近听说“vx_delay"可能“可能会增加系统延迟(例如,大约 300ms……) 造成的损坏。 换句话说、在单图形配置下运行时、不会发生该问题、但在多图形配置下、延迟可能会增加。  

因此、我的问题如下:

  • 使用多个图形时、在 TI MSC 和 TI DMPAC 之间使用“Vx_DELAY"实际上“实际上是否会导致延迟增加? 此外、您认为不推荐使用多个图形吗?
  • 是否可以使用“MA 副本“存储以前的图像? 该方法是否可以保证与“vx_delay"相同“相同的行为?

我期待您的回答。 谢谢你。

此致、
Minsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minsun、

    我想 Soonjong Jin 已经为此创建了一个类似的线程, 它在私人论坛下,所以我不能在这里分享链接。

    您能检查一下该线程、让我们自己跟进一下吗?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul。

    我检查了它,我会在那里跟进. Tks。

    此致、
    Minsun