This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:CVDD、CVDD1、DVDD18、DVDD15 的斜升/斜降要求

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625890/tms320c6657-ramp-up-ramp-down-requirements-of-cvdd-cvdd1-dvdd18-dvdd15

部件号: TMS320C6657
主题中讨论的其他器件: TMS320C6655

尊敬的 exparts:

TMS320C6655/6657 数据表显示了上电和下电序列的要求。 另外、我发现注释“TI 建议在一个电源轨有效、序列中的下一个电源轨开始斜升之间、最大值为 100ms。“

但是、我找不到有关 CVDD、CVDD1、DVDD18、DVDD15 斜升/斜降时间的要求。 对此是否有任何要求?

此致、
Hiromu