This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:基于 am62A 的 10 基底 T1S

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625533/am62a7-q1-10-base-t1s-on-am62a

器件型号: AM62A7-Q1

尊敬的专家:

您能否逐一回答以下问题?

  1. 是否可以将 10 基底 T1S 连接到 AM62A?
  2. 如果是、PSDK Linux 是否支持 10 基地 T1。
    2.2 如果“否“、客户是否应该为 Linux 创建以太网驱动程序?
    2.3 如果是、客户使用 10 基 T1S 而非 100 基 T1(速度除外)时、您是否有任何问题。  我们想知道主要的区别。

此致、

ITO

(89589de3-58ae-409c-8996-86b020371792)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我需要尽快得到答案。

    首先、他们需要知道如何将 10 基 T1S 连接到 AM62A。

    AM62A 的哪个外设可用于 10 基 T1S?
    10 基底 T1S PHY 中应该有什么类型的 I/F?

    此致、
    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这取决于他们计划使用的以太网 PHY。 通常、这种类型的 PHY 连接到以太网 MAC、通常处于 RGMII 模式。 所选 PHY 需要 Linux 驱动程序。 这些驱动程序可以已经在 SDK 中、也可以在 SDK 之外构建。 如果在 SDK 外部、驱动程序需要与 SDK 的内核版本兼容。

    这实际上取决于选择的 PHY 来完全回答该问题。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    感谢您发送编修。  

    我知道连接取决于 PHY 客户的规划。 通常、这个连接到 RGMII 模式。 需要 Linux 或其他操作系统中的驱动程序。 除了速度之外、将 T1 连接到 SoC 而不是 T1 似乎没有限制。 非常感谢您的支持。  

    此致、

    ITO