This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:Yocto 构建问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623463/j721excpxevm-yocto-build-issue

器件型号: J721EXCPXEVM

尊敬的团队:

我们将在 j7200 EVM 上使用 ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-10_00_07_03 SDK、我们已使用编译器成功编译 SDK 中所做的更改、稍后将收到.defconfig 文件。  

我们希望得到的帮助是、如何将.defconfig 添加到 SDK 内部的 Yocto 构建中、并构建可部署在板上的新.wic 映像。

此致、

Sarthak Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sarthak Sharma、

    可以使用您自己的层来更改 defconfig。 文件结构应如下所示(将 X 替换为正确的版本):

    meta-test
    └── recipes-kernel
        └── linux
            ├── linux-ti-staging-X.X
            │   └── k3
            │       └── defconfig
            └── linux-ti-staging_X.X.bbappend

    linux-ti-staging_X.x.bappend:

    FILESEXTRAPATHS:prepend := "${THISDIR}/${PN}-X.X:"
    
    SRC_URI:remove = "file://defconfig"
    SRC_URI:append = "file://defconfig;subdir=."

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您的答复。  

    根据我的理解、我必须在 Yocto 构建中创建一个定制层、然后在中添加配方内核和 ti 分期以及 defconfig、然后按照标准方式构建 Yocto 映像。

    此致、

    Sarthak Sharma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sarthak Sharma、

    这是推荐的方法、是的。

    此致、
    Jared