This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728 安全启动支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625855/am5728-am5728-secure-boot-support

器件型号: AM5728

您好、

AM5728 不支持安全启动特性。 有没有其他方法可以在该处理器上实现安全启动。 如果是、请分享支持的文档。

 

谢谢、

Kartheek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在星期二 17 之前、我不在办公室。 请预计回复会延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartheek、

    您的推理正确、AM5728x 不支持安全启动、而 AM574x 支持安全启动。 我们建议迁移到 AM574x。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    我所使用的产品已经使用 AM5728 处理器。 是否可以对其启用安全启动?

    谢谢、

    Kartheek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kartheek,

    不幸的是,没有简单的方法。 最简单的方法是改用 AM574x、它几乎实现了 P2P 兼容。

    请参阅:

    如需了解更多信息、请联系您当地的销售/现场办事处。

    -Josue