This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:内核隧道性能

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625612/am6442-intercore-tunneling-performance

器件型号: AM6442

您好、

是否有可能提高 AM64x 上 A53-0 和 R5F-0 内核之间的 EtherNet/IP 内核隧道的性能/缩短延迟? 我们目前正在尝试提高性能/减少延迟。

我们目前正在使用轮询模式、如提供的内核隧道示例中所示。

是否还有基于中断的模式? 我看到有一些 ifdefs 引用到 IC_ETH_RX_POLLING_MODE
要激活它、我必须进行哪些更改?

有哪些优点? 它是显著提高性能还是减少延迟?

BR

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我答复的假设是您使用的是 Ethernet/IP 隧道示例 。 您是否正在尝试提高从 A53 内核到网络的传输性能? 如果您提到任何其他示例、请纠正我。

    隧道源代码确实提供了两个选项来从 A53 和 R5 内核之间的循环缓冲区检索数据包。

    1. 当 IC_ETH_RX_POLLING_MODE 设置为 0 时、我认为使用来自 A53 内核的基于 RPmessage 的 IPC 来触发接收功能。 目前是 EtherNet/IP 示例 支持该配置。 但下面我继续并与一些专家确认、这是否曾经使用 EtherNet/IP 进行过测试、以及对性能的影响。
    2. 当 IC_ETH_RX_POLLING_MODE 设置为 1 时、通过基于计时器回调 (EthApp_hwTimerCb) 轮询来检索数据包。 这是 EtherNet/IP 隧道示例中使用的方法。

    目前、在示例中、用于轮询的计时器设置为 1ms。 缩短周期应该会使轮询更频繁并提高性能、但它可能会影响 CPU 负载利用率。 也许您可以尝试一下。

    很快就会再来这里了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    经过一些内部讨论后、我发现接收任务基于 RPMessage 的触发器目前只是未来改进的占位符。
    此功能尚未经过测试。

    现在谈谈对性能的影响。
    为了提高吞吐量、优先选择轮询模式。 如果延迟、RPmessage 将是更好的调用。
    因此、这实际上取决于您尝试在此处优化的术语“性能“的定义。

    希望这有所帮助。

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barath:

    感谢您的信息。

    基于 RPMessage 的触发器是否已计划在未来的 SDK 版本中发布?

    此致、

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domink:

    到目前为止,它还没有计划。

    此致、
    Bharath