This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DAR821U4:最大 SGMII 和 RGMII 同时支持

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626344/dra821u-dar821u4-maximum-sgmii-and-rgmii-simultaneous-support

器件型号: DRA821U

尊敬的团队:

我们正在开发 DAR821U4 CPU、您能确定该 CPU 同时支持的 SGMII 和 RGMII 端口的最大数量。

此致、
Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此有任何更新?

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nihkil、

    SoC 具有两个 CPSW 实例。 MCU CPSW2G 和主 CPSW 5G。

    MCU CPSW2G 可支持 1 个外部以太网接口。 这只能是 RMII/RGMII

    主 CPSW5G 可支持多达 4 个外部以太网接口。 这些端口可以独立为 RGMII 或 SGMII

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanmay:

    感谢您的答复、


    MCU CPSW2G 可支持 1 个外部以太网接口、 Main CPSW5G 可支持多达 4 个外部以太网接口

    根据上述说明、我们总共可以支持 5 个以太网端口。

    3xSGMII(使用 3 个串行器/解串器通道和主 CPSW5G 控制器)、2RGMII (1xMCU CPSW2G、1xMAIN CPSW5) 和另外 1xPCIe(使用 1 个串行器/解串器通道)。

    请您确认这种配置是否可行、或者在实现这种配置时是否有任何限制?

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    该配置是可行的

    此致、
    Tanmay