This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用某些 ESM 输入中断信号

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624023/am6442-usage-of-some-esm-input-interrupt-signals

器件型号: AM6442

您好、Exparts、

对 ESM 输入中断信号来说、哪些事件会导致以下信号被置为有效?
我们认为它们永远不会被断言,那是收集吗?

根据事件的不同、可能需要对它们进行监控。
——
COMPUTE_CLURE_ECC_ECCAGGR0_CORRECTED_ERR_LEVEL_0
COMPUTE_CLURE_ECC_ECCAGGR1_CORRECTED_ERR_LEVEL_0
COMPUTE_CLURE_ECC_ECCAGGR_COREPACK_CORECTED_ERR_LEVEL_0
COMPUTE_CLURE_ECC_ECCAGGR0_UNCORRECTED_ERR_LEVEL_0
COMPUTE_CLURE_ECC_ECCAGGR1_UNCORRECTED_ERR_LEVEL_0
COMPUTE_CLURE_ECC_ECCAGGR_UNCOREPACT_CORRECTED_ERR_LEVEL_0
——
之前的 E2E 讨论指出 ECC 聚合器用于存储器错误注入。
但是、在这种情况下、不会将中断信号置为有效。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1260168/am6421-am64x-esm-input-signal-details/4829788

 

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、  

    我正在查看此 TT、并在获得更多信息后继续跟进。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、  

    我确实确认了 ECC aggr 用于存储器错误注入、当发生这种情况时、这些中断不会生效。 唯一可能触发“未校正“中断线路的时间是在存储器错误注入序列期间遇到不太可能发生的问题。 不会将“校正“中断置为有效、因为在错误注入期间没有可纠正的序列。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的答复。

    我们理解您的回答的详细信息。
    请允许我们关闭此案例。

    此致、

    ITO