This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:edgeai-gst-apps 配置问题:未找到远程分支

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626855/j721s2xsomxevm-edgeai-gst-apps-configuration-issue-remote-branch-not-found

器件型号: J721S2XSOMXEVM
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

在开发板上运行./setup_script.sh 时、我遇到了以下错误:
上行源服务器中未找到远程分支 EDGEAI_APP_STACK_11_02_00_00

我在脚本中找到了错误的来源:
Bash

branch_name=EDGEAI_APP_STACK_11_02_00_00
Git clone --single-branch --branch $branch_name https://git.ti.com/cgit/edgeai/edgeai-dl-inferer

我使用以下方法验证了可用的分支和标签:
Bash

git ls-remote --tags https://git.ti.com/cgit/edgeai/edgeai-dl-inferer

分支 EDGEAI_APP_STACK_11_02_00_00 确实不存在。 我使用的是以下 SDK 映像:
ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-11_02_00_06-prebuilt.tar.gz

问题:此版本的 SDK 应该使用哪个 branch_name?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、您使用的是哪个 SDK? 因为我在 RTOS SDK11.02 中找不到“setup_script.sh"。“。 您是否正在尝试使用不同的 SDK?

    是、但您认为  edgeai-dl-inferer 中没有名为 EDGEAI_APP_STACK_11_02_00_00 的分支是正确的。 似乎甚至没有使用此名称命名的标签。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 要澄清问题、setup_script.sh位于edgeai-gst-apps存储库中、我使用以下命令克隆了该存储库:

    git clone --single-branch --branch 11.2 github.com/.../edgeai-gst-apps.git

    此脚本旨在在 TDA4VM/J721S2 开发板上执行、以设置环境。 但是、脚本本身包含依赖项的硬编码变量: branch_name=EDGEAI_APP_STACK_11_02_00_00

    然后、它会尝试edgeai-dl-inferer使用该分支克隆存储库: git clone --single-branch --branch $branch_name git.ti.com/.../edgeai-dl-inferer

    正如我们都确认的那样、此分支在edgeai-dl-inferer存储库中不存在。 由于我正在使用 RTOS SDK v11.02.00.06 预编译映像、因此能否请指定:

    1. 的哪个分支或标签edgeai-dl-inferer是用于此 SDK 版本的正确分支或标签?

    2. 我是否应该查看一个特定的提交 ID 以确保与11.2的分支的兼容性edgeai-gst-apps?

    期待您的指导、以便我可以继续我的 模型部署。

    此致、

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Lee:

    好的、我现在看到了问题、我正在与团队核实、然后会回复您。  

    此致、

    Brijesh