This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:硬件启动问题、硬件名称是 J721EXSOMG01EVM。

Guru**** 2868470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625119/j721exsomxevm-hardware-booting-issue-and-hardware-name-is-j721exsomg01evm

器件型号: J721EXSOMXEVM

尊敬的团队:

我们有两个具有相同配置的硬件 J721EXSOMG01EVM。  
一个硬件正在工作、另一个不工作。
在运行 H/W 时、我能够看到 LED 亮起 (LED7、LED6、LED5)
但在非工作的硬件中、这些 LED 指示灯不亮。
我认为这就是为什么在非 wokring H/W 引导正在到来的原因。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提出进一步的指导/建议来启动硬件、因为我们在这方面完全被阻止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这是一个重复的线程。 还有另一个主题讨论了这个相同的问题。  请确认、如果是、请关闭此 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个重复的线程。
    我们创建了一个包含完整详细信息和观察结果的新主题、以便更清晰、我们将继续讨论。如果您能提供有关新主题的建议、我们将不胜感激、因为我们目前对此问题受阻。