This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:它不连接

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626780/tps6594evm-it-does-not-connect

器件型号: TPS6594EVM

您好、

我使用 TPS65941111EVM、它不会连接到可扩展 PMIC GUI、

image.png

 

我使用 I2C、但它不起作用、我认为我按照指南正确制作跳线。

您能告诉我可能出了什么问题吗?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们团队的专家将很快回复、感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    尝试在 GUI 中将 I2C 地址更改为 0x4C。  

    如果这样没有解决问题、您能否发送所用 EVM 上当前跳线配置的图片?

    -蒂诺