This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:申请 TDA3MARBABFQ1 SoC 的 SDK、文档和 EVM 详细信息

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627104/tda3mv-request-for-sdk-documentation-and-evm-details-for-tda3marbabfq1-soc

器件型号: TDA3MV

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 TDA3MARBABFQ1 SoC、希望索取一些与该器件相关的技术信息和资源。

  1. SDK 可用性

    • 请提供适用于 TDA3MARBABFQ1 SoC 的软件开发套件 (SDK)。

    • 如果可用、请共享包含 Vision 应用或 Vision SDK 支持的 SDK。

  2. 安装程序

    • 请提供安装和配置 SDK 所需的安装指南或步骤。

    • 如果有任何关于 SDK 安装的官方用户指南或文档、请分享该链接。

  3. 文档

    • 申请访问器件的以下文档:

      • 用户指南的链接

      • 数据表

      • 技术参考手册 (TRM)(如果可用)

      • 与此 SoC 相关的任何应用手册。

  4. 评估模块 (EVM)

    • 该 SoC 是否具有支持的评估模块 (EVM)?

    • 如果可用、请提供 EVM 名称和原理图和硬件设计文件的链接。

  5. 主机开发环境

    • 请确认 SDK 开发 (Linux 或 Windows) 支持哪些主机操作系统。

    • 请指定支持的操作系统版本。

  6. 器件和软件兼容性

    • 有关此 SoC 支持的兼容软件框架、工具和开发环境的详细信息。

非常感谢您对提供上述信息的支持。