This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:在 CCS 中导入 EtherNet/IP 示例工程

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621137/tmdxice110-import-ethernet-ip-example-project-in-ccs

器件型号: TMDXICE110
主题: AMIC110 中讨论的其他器件

我已尝试一切来加载正确的产品、但由于以下错误、CCS 无法加载 EtherNet/IP 示例工程:

当前未安装产品处理器间通信 v3.50.4.07、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本  

根据 IPC 下载站点、v3.40 之后的任何 IPC 都与 SDK 一起安装、在本例中应该是 PROCESSOR-SDK-RTOS -AM335X v5_01_00_11 或 PRU-ICSS-ETHERNETIP-ADAPTER 01_00_03_04 。  我安装了两次,没有任何影响。  我克隆了 ipcdev 存储库并将文件复制到 C:\ti\ccsXXXX\文件夹中、没有任何影响。  我尝试过 CCS V12.81 和 V20.4.1 收到相同的错误。  令人沮丧的是、某些 TI 帮助和文档网站上的链接被破坏、AI 似乎只提取不适用于 CCS V20+的旧信息。

这里有大量的说明、需要几个手动步骤、但它们似乎与我遇到的问题无关:

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/ethernetIP_adapter/01_00_04/PRU_ICSS_EthernetIP.html#steps-to-generate-project-files

只需下载编译后的示例“EtherNetIP_adapter_AMIC11x_arm.out"会“会很好、但我没有找到任何只需将此文件加载到 TMDXCE110 中的指令。  按照多协议演示用户指南、指令 1 令人困惑:“启动 CCS、如果需要、为 AMIC110 创建目标配置、并选择 AMIC110 ICE 作为目标。“  如何在 CCS 中“创建目标配置“?

如果您能提供任何帮助、我将不胜感激。