This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:噪声对策

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626338/tda4ven-q1-noise-countermeasures

器件型号: TDA4VEN-Q1

你(们)好

我们正在开发以 J722S EVM 为基准的原型板。

出于噪声对策的目的、我们考虑将 2.2K Ω 下拉电阻器连接到以下信号、但这可以吗?

- EN_CORE_BUCK
- EN_3V3_VIO

我们担心这是否会影响上电运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、向任一信号添加 2.2k Ω 电阻器不会影响上电运行。 请进行测试以确认/验证 — 因为 TI 尚未测试此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制侧是否没有问题?
    通过添加一个 2.2kΩ 下拉电阻、是否有可能在预期序列期间无法启用 3.3V 直流/直流转换器和 LDSW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些 GPIO 用于选择各种 PMIC 配置模式 — 对于那些 GPIO、您必须小心地添加外部元件。 请参阅链接

    但是、GPIO5 (EV_core_buck) 不会以这种方式使用。  它也配置为推挽模式、因此添加下拉模式应该没问题。

    EN_3V3_VIO 是 LDO 输出源、因此不会为 LDO 输出添加小负载问题。