This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:H265 编码 ROI

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1618261/am68a-h265-encoding-roi

部件号: AM68A
Thread 中讨论的其他器件: AM68

您好、

我们希望图像的不同部分(中心,背景)有不同的 QP 参数(最大值/最小值)。 目前、我在 v4l2h265enc gstreamer 插件中未找到任何相关参数。 有没有一个可能性,以某种方式控制它?

此致、

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roman

    遗憾的是、我们不再在公共 E2E 上支持 AM68/A 问题。

    请参阅以下 E2E 常见问题解答

    (+)【常见问题解答】AM68/AM68A 和 AM69/AM69A 器件的支持转换重要注意事项 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    你可以采取很多或分配这张票给某人尽管如此?

    TI 在整个 Jacinto 和 Sitara SoC 中使用了 wave5 VPU、因此这是一个不仅会影响 AM68A 的非常通用的问题。

    此致

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik

    好的、我正在联系几个 Jacinto 同事、看看他们是否可以例外处理这个问题。  

    您是否有此开发项目的现场联系人? 我想看看他们是否可以联系我们、获取有关 您的最终应用和开发要求的更多离线详细信息

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我将获得有关设置 QP 的更多详细信息、并很快回复您。  

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这方面是否有任何进展?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:  

    您能否分享您正在使用的 SDK 版本?  

    您使用的是 GStreamer 吗?  

    我会问、因为  W5_RET_ENC_PIC_AVG_CTU_QP 寄存器可能可以读取、但它必须通过由互斥量(而不是用户空间中公开的 GStreamer 控制)保护的直接驱动程序调用来读取。 此外、在运行时没有设置/修改 QP 的功能。 但是、有一些初始化参数可以设置为最小和最大编码 QP。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 SDK 10.1 和 gstreamer。 我们使用 QP 的最小/最大编码配置、但希望为整个帧和中心 ROI 指定不同的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一种方法可以通过 OpenVX 框架来识别有趣的区域、但是、截至目前尚未与 GStreamer 和 V4L2 连接。 我们在 OpenVX (RTOS+Linux) SDK 中没有任何 ROI 演示、但 ROI 函数 (vxCreateImageFromROI) 的一致性测试可以在 tiovx/conformation_tests/test_conformation/test.vximage.c 和 test_tagraphy.c 中找到  

    OpenVX ROI API 的定义 如下

    根据我们的芯片提供商、驱动程序只累加 CTU QP 值、然后报告平均 CTU QP 值。 因此、主机无法直接读取单个 CTU QP 值。

    谢谢、
    Sarabesh S.