This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U4-Q1 的 LPDDR4 存储器测试失败

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625753/dra821u-q1-lpddr4-memory-test-failure-with-dra821u4-q1

器件型号: DRA821U-Q1

您好、

SoC: DRA821U4TCBALMRQ1

LPDDR4: MT53E2G32D4DE-046 AAT:C

我们  在 Linux 中使用以下 shell 脚本运行 LPDDR4 40 小时测试:

#!/bin/bash

END=$($(日期+%s)+ 40*3600))
而[$(日期+%s)-lt $end ];执行
  memtester 6G 1 | TEE -A memtester.log
已完成  

  • 正常工作、没有问题
  • 在–40C 时、它在 35 小时后停止运行、失败
  • 在 85°C 时、它在 20 小时后停止运行、失败

在该温度下、它可以重新运行并循环通电、因此它不是热蛋白。

Q1:DDR 停止运行的可能原因是什么?

问题 2:优化的 DDR 配置可能有助于解决问题? 我们应该如何调整参数? 请参阅随附的电流配置 file.0001-8GB-DDR-config.txt 

问题 3:TI 是否有一些用于检查 DDR 优化的应用? 由于我们没有用于检查信号眼图的接入点、因此我正在寻找其他方法进行验证。