This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:AM243x/AM335x:从用于 PROFIBUS DP 从站的 AM3359 迁移到 CAN-FD 网关 — 硬件和 SDK 路线图验证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW, AM3359, PROFIBUS, TMDSICE3359, TMDS243EVM, TMDS243DC01EVM, MCU-PLUS-SDK-AM243X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623799/tmds243evm-am243x-am335x-migration-from-am3359-for-profibus-dp-slave-to-can-fd-gateway---hardware-and-sdk-roadmap-validation

器件型号: TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: ProfibusTMDSICE3359、AM3359、PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW、 TMDS243DC01EVM、AM243X-AM243X MCU-PLUS-SDK

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在设计一个定制工业 PCB、将其用作 PROFIBUS DP 主站(充当从站节点)和 CAN/CAN-FD 网络之间的桥接网关。

背景: 我们最初开始使用进行原型设计 AM3359 ICE v2 (TMDSICE3359) 使用 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW StarterWare(裸机)。 虽然我们成功模拟 PROFIBUS 从设备并通过 JTAG/SPI 交换数据、但在尝试实现独立 SD 卡引导 (MMCSD) 时遇到了无法解决的问题。 我们获悉官方声明、该声明称面向 Sitara AM335x 器件的 TI-RTOS 和裸机软件开发支持以 2022年1月31日 结尾。

在我们将研发资源和预算投入新 PCB 设计之前、我们需要您对迁移策略进行正式验证。

问题:

  1. AM335x 淘汰: 您能否确认 AM335x 的 StarterWare/Baremetal SDK 在新设计中已完全弃用、并且不会针对 ICEv2 电路板上的 SBL(次级引导加载程序)SD 引导问题提供修复?

  2. 推荐的硬件设置: 我们计划迁移到 AM243x 以支持 CAN-FD。 由于TMDS243EVM缺少原生 RS RS-485 接口、TMDS243EVM基板与TMDS243DC01EVM扩展适配器的组合是否是官方推荐的最佳设置来对 PROFIBUS DP 从站和 CAN-FD 进行原型设计?

  3. 软件功能: 当前MCU-PLUS-SDK-AM243X(使用 FreeRTOS)是否完全支持 PRU-ICSSG(用于 PROFIBUS DP 从器件)和 MCAN 模块(用于 CAN-FD)的同步运行?

  4. 长期支持 (LTS) 路线图: AM243x 系列和 MCU+ SDK 的预期支持寿命是多少? 我们正在为工业分拣机设计一种产品、希望确保软件的长期可行性、从而避免在不远的将来遇到另一个已弃用的 SDK 场景。

提前感谢您的指导。

谨致问候、Hamza K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamza,

    AM335x 生命周期

    AM335x 器件将在未来几十年继续在工厂中生产、而且我们每年仍在为处理器发布 Linux SDK。 因此、处理器本身并不过时、AM335x 上运行的 Linux 软件也是如此。 很遗憾、我们不再能够回答有关 StarterWare /裸机代码的问题。 目前尚未计划对 AM335x 上的 RTOS/裸机代码进行任何软件修复。

    类似 Profibus 从设备的设备需要与 RTOS/裸 机内核(而不是 Linux)一起运行。

    长期支持 (LTS) 路线图  

    请创建一个单独的 e2e 主题来咨询相关问题。 我们尝试让每个 e2e 主题都关注一个主题。

    CAN-FD 问题?  

    我会将您的主题重新分配给另一个团队成员、以便对 AM243x 上的 CAN-FD 进行评论。 如果您在第二天内没有收到响应、请 ping 通该线程。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家因** TI 印度**假期而离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*