This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AMP62Px:安全启动问题

Guru**** 2955430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627715/am62p-q1-amp62px-secure-boot-question

器件型号: AM62P-Q1

尊敬的专家:

您能否确认在 FS 状态下在处理器上引导 hs_se 应用程序映像(即使用客户密钥签名)会失败?

换句话说、我想问是否可以在未强制执行安全禁止的处理器上执行已签名的软件映像。

 

此致、

Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    用户引导加载程序“tiboot3.bin"与“与 TIFS 和 SBL/SPL 打包、其中 TIFS 绑定到 FS 或 HS-SE。 因此、通常为 HS-SE 签名的“tiboot3.bin"不“不会在 FS 上引导。

    在引导加载程序阶段之后、使用客户密钥签名的通用二进制 blob 将在 HS-blob 上引导 FS。

    此致、
    - Hong