This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x-TMW-IEC61850-demo:AM335x EMIF 配置工具

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623706/am335x-tmw-iec61850-demo-am335x-emif-configuration-tool

器件型号:am335x-TMW-IEC61850-demo

大家好、我正在使用此链接中的 AM335x EMIF 配置工具: www.ti.com/.../AM335X-AM335X SITARA-DDR-CONFIG-TOOL

似乎有一些问题。 DDR 存储器频率应允许在 303 - 400MHz 范围内、但它允许选择 303MHz 或 400MHz。 我通过将所需选项添加到下拉列表来解决该问题。 但是、在“步骤 2 - DDR 时序“页面上、我只能选择 CAS 延迟 5 或 6、这远低于器件的额定速度。  

我在使用电子表格时是否犯了某种错误、否则请您能够发布电子表格的固定版本或提供密码、以便我可以检查受保护单元格中的公式并尝试自行调试?

我已经尝试在 LibreOffice Calc 和 Microsoft 365 Excel 联机中打开它、两种方式的行为都是相同的。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您可能正在执行超出该工具范围的操作。  存储器频率限制为 303MHz (min) 或 400MHz (max)。  这些是我们大部分测试使用的频率、并且在器件方面具有最丰富的历史记录。  两者之间没有任何受支持的用例、因此我们特意对其进行了限制。  步骤 2 的 CAS 延迟是工作 CAS 延迟、通常可在 DDR 数据表的速度区间表中找到该延迟。  第一个选项卡的第 1B 节指定了器件的全额 CAS 延迟。

    此致、

    James