This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:xml 到 BIN 文件转换的唯一性验证

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628367/tda4ven-q1-uniqueness-verification-of-xml-to-bin-file-conversion

器件型号: TDA4VEN-Q1

你好

TI SDK 中的`Generate_dcc.sh`脚本可以将 XML 文件转换为 bin 文件(类似于 dcc_2a_WDR.bin、dcc_viss_WDR.bin、dcc_LDC_WDR.bin)。 在此操作期间是否有任何文件正确性的验证? 如果我们希望有一个操作来验证 bin 文件的唯一性、您有什么建议吗? 使用 CRC 校验并将校验代码放在 BIN 文件的末尾是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Enrui、

    在此操作期间是否有任何文件正确性的验证?

    我想您的意思是、如果 bin 文件中有任何 CRC、您稍后可以在 H/W 上使用该 CRC 来检查 bin 文件是否损坏。

    不、没有这种行动。

    如果我们要进行一个操作来验证 bin 文件的唯一性、您有什么建议吗? 使用 CRC 校验并将校验代码放在 bin 文件
    的末尾是否可行

    您可以为每个 BIN 文件生成 CRC 并单独保存它们。

    并不是每个 BIN 文件末尾都需要 CRC。