This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:CAN 以太网网关支持

Guru**** 2996320 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626526/am62p-can-ethernet-gateway-support

部件号: AM62P

尊敬的团队:

我们目前正在使用 AM62P 电路板 并且正在努力实现 CAN 到以太网网网关通信 。

请提供任何信息 参考示例或示例代码 以太网之间的数据传输有何不同?

这将极大地帮助我们了解实施和整合。

此致、
Harish R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    您在 AM62P 上使用哪个 SDK?

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anshu、  

    在该 AM62P 板中、我们当前使用 的是 Processor SDK QNX AM62PX–版本 10_00_00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    因为我不在办公室,所以很抱歉耽误了我的时间。 如果有任何示例、我将重新分配给 QNX 团队进行评论。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    以太网驱动程序由 QNX 所有、请求您联系 BlackBerry QNX 团队进行此查询。  

    BR、

    Sunil Kumar M S.