This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何配置两个以太网通道 (syscfg 和 EB)

Guru**** 2923650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620692/j722sxh01evm-how-to-configure-two-ethernet-channels-syscfg-and-eb

器件型号: J722SXH01EVM

您好、

   如何配置两个以太网通道 (syscfg 和 EB)。

   在该工程中、需要 rgmii1 和 rgmii2。

   您能否提供一些相关的演示参考?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们没有任何参考当前 SDK 中 RTOS 或 MCAL EB 上的两个端口配置。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      EthDmaTxChIntrNum  = ?

     EthDmaRxChIntrNum =?

    EB 中 EthCtrlConfigh1/2 的中断请求编号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在哪个核心上使用? 这是 WK UP R5F 内核还是 MCU R5F 内核?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在示例中看到路径 mcusw/mcal_drv/mcal/examples_config/PBcfg/output/generated Eth_Demo_/ soc /j722s/mcu0_0/Eth_PBcfg.c 中使用了 68.69 个数字 src

    /**
     *  \brief Dma Event configuration
     */
    CONST(Eth_Udma_EventCfgType, ETH_VAR_NO_INIT) Eth_EventCfg_Ctrl_0[2U] =
    {
        {
            /* coreIntrNum          */ 68U,
            /* virtIntrNum          */ 172U,
            /* IrIntrNum            */ ETH_INVALID_IRQ_ID
        },
        {
            /* coreIntrNum          */ 69U,
            /* virtIntrNum          */ 173U,
            /* IrIntrNum            */ ETH_INVALID_IRQ_ID
        }
    };

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        MCU R5F 内核。

        首先是 eth  

     EthDmaTxChIntrNum  =  68

     EthDmaRxChIntrNum = 69

     第二个 eth

    EthDmaTxChIntrNum  = ?

     EthDmaRxChIntrNum = ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够使用接下来的数字 70 和 71  

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请问第二个 ETH 驱动程序的中断号是 70 和 71 是什么? 它是基于第二个 ETH 的端口还是其他的? 芯片手册中是否可以找到相应的关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于第二个 eth、App Utils_Eth ClientRingCfg 的返回值 RetVal 为 1。 为什么?

    应用程序 Utils_Eth DmaOpen(1);  

    Std_Return 类型应用程序 Utils_Eth DmaOpen (uint8 ctrlIdx)

    Std_Return 类型 retVal = E_OK;
    uint8 索引;
    Uint8 rxChannelConfigured = 0U;

    for (INDEX = 0U;INDEX < Eth_Get RingTotalNum (ctrlIdx);++INDEX)

    retVal |=应用程序 Utils_Eth SciClientRingCfg(ctrlIdx, index);//  retVal =1 ?
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以询问它是否支持两个同时运行的 Mac 端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     当前 SDK 是否支持在两个 eth 端口上同时发送和接收?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    指定的专家目前将在下一周内离职。 请预计响应会延迟。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tarun、

    我们尝试仅启用一个 MAC_PORT2、发送和接收工作成功。

    但是、当我们只将 ringNum 从 112 更改为 113 后、MAC_port2 无法接收数据。 ringCfg 已成功、但没有 RX 中断。

    我还创建了一个内部 e2e 主题、敬请帮助进行检查。 谢谢。

     TDA4VEN-Q1:[MCAL ]CPSW3G MAC_PORT2 在将 ringNum 从 112 更改为 113 后无法接收数据 

    此致

    Joe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我们可以关闭这个主题吗?  

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    好的、客户创建一个新主题供进一步讨论。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    将关闭此主题、然后继续讨论新主题。  

    此致、  

    Sudheer