This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P:[SDK 基准 11.0.09][Security][来自 Desay]基于 binman 签名工具链的 HSM 远程签名

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627933/am62p-am62p-sdk-baseline-11-0-09-security-from-desay-hsm-remote-signing-based-on-binman-signing-tool-chain

部件号: AM62P

你好、我是德赛的客户。

 

目前、我们正在开发一个全球项目、OEM 通过远程签名来生成安全启动签名。 我已经阅读了 BINMAN 签名工具相关代码/程序。 我只想确认添加 HSM 远程签名 API 的条目(假设已命名抽象 API 接口) sign() )。 [最终目标:在使用正确的密钥对时、使最终生成的签名映像符合 TI 标准安全启动验证程序]

----- 远程 Signig API 简介(开始) -----

HSM 服务器的输入 :哈希(基于 SHA-512)

HSM 服务器的输出 :签名(Base64 签名)

----- 远程 Signig API 简介(结束 )-----

根据上面的 API 上下文、是我进行修改的正确位置 名为 pre-load.py 的 python 脚本的第 125 行?  更具体的信息应参见附件。

 

img_v3_02vu_24eda52c-4a27-469f-93c1-60dc923da26g.jpg

或者、您可以提供任何更好的替代方案会更好。  

 

谢谢~期待您的答复~

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎就同一主题提交了新的 e2e。
    我们关闭这个、然后继续新的讨论
    回复:AM62P:[SDK 基准 11.0.09][Security][来自 Desay]通过 binman 工具链进行映像签名演示。 
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hongguan,我认为这回答了“如何插入远程 HSM 签名“的问题。  好了。 但我有另一个关于“如何在 binman 一次性离线签名中选择特定图像“的问题,问题如下: Tikket 的关键字:[ AM62P :[ SDK Baseline 11.0.09][Security][来自 Desay]通过 binman 工具链进行图像签名演示。]

    ----- 机票内容的开始------------

    你好、我是德赛的客户。


    目前、我们一直在开发 SDK 11.0.09、在开发安全启动(尤其是在 tryna 执行 extern 映像签名过程的步骤中)时、我们避免了一些问题。 在上一个工程中、我们的目标是 SDK 9.0+、其中签名工具是基于纯 bash + python 脚本 组合方法实现的、这是用户很好且易于理解的。
    但 在 SDK 11.0.0 相应的工具将程序更改为基于 binman 的实现, 我们想问什么具体的行(或者我们应该做什么额外的配置),我们应该添加在“k3-am625-sk-binman.dtsi"的“的文件中,当涉及到我们的特定要求时,“我们要签署以下映像 (tiboo3.bin, tispl.bin, u-boot.bin):


    ------------------------ 介绍要签署的联合文件 (开始)--------------
    SBL1 - tiboot3.bin [ MCU 域安全内核(例如 Cortex-R5)]
    内核函数:上电后由片上 ROM 引导加载程序加载的第一个映像。 它负责最基本的硬件初始化(例如电源和时钟)、并加载下一阶段的引导加载程序。
    SBL2 - tispl.bin [主域应用内核(例如 Cortex-A53)]
    核心功能:二级程序加载器。 它由 tiboot3.bin 加载、负责初始化外部存储器(如 DDR)并加载主 U-Boot。
    SBL3 (U-Boot)- u-boot.img [主域应用程序内核(例如 Cortex-A53 和 A72)]
    内核功能:完成 U-Boot 引导加载程序。 它提供命令行界面、加载操作系统内核(如 Linux)和设备树文件 (DTB)、最后将控制权转移给内核。
    ------------------------ 介绍将签署的文件 (完)------------

    谢谢

    ----- 机票内容的结尾----------

    您能回答一下吗? 或者、您可以向相应的合作伙伴透露信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在新的 e2e 中继续讨论、因为它本质上是同一个主题。
    此致、
    - Hong