This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:EtherCAT 性能

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625794/am6442-ethercat-performance

器件型号: AM6442

尊敬的专家:  

请帮助评估 AM6442 是否与 EtherCAT 主站中的要求相匹配。

1) 从节点仅发送模拟信号。   每个从节点接收 4 个字节并发送 8 个字节、通信延迟要求在 30 微秒内

2) 24 个从节点。

非常感谢!  

Andy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM6442 可满足 EtherCAT 主站的要求。

    哪种操作系统?

    通信延迟要求 i

    请定义通信延迟要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、  

    除了 Pratheesh 的问题外、您还能 回答以下问题吗?

    1.定义您正在查看的从属节点类型? (即电机控制还是 I/O 从器件?)

    2.您打算使用什么 EtherCAT 主站协议栈? 以下是一些示例:  【常见问题解答】如何使用 TI 处理器设置 EtherCAT 网络 

    -道林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    1)每个从节点仅接收 4 个字节并发送 8 个字节、无电机或 I/O  

    2) 待定

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    除 Pratheesh 的问题外、您还能 回答以下问题吗?

    您还能回答 Pratheesh 的问题吗?

    评估 AM6442 是否适合您的应用、还在很大程度上取决于要使用的操作系统以及 EtherCAT 主站。  

    -道林