This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:适用于 IP 视频电话的 SoC

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629735/am62a3-q1-suitable-soc-for-ip-video-phone

器件型号: AM62A3-Q1

您好、

我们需要为 IP 高清视频电话选择合适的 SoC(片上系统)。 一般要求如下:

  • CPU:  四核 ARM Cortex-A5x(例如 A53 或 A55)。
  • VPU:  一个视频处理单元、具有针对 H.264 和 H.265 编解码器的硬件解码和编码支持。
  • ISP:  具有硬件加速功能的图像信号处理器。
  • 显示接口:  4 通道 MIPI-DSI。
  • 摄像头接口:  4 通道 MIPI-CSI。
  • 以太网:  本机千兆位以太网端口(带有集成 MAC)。
  • 音频接口:  用于音频编解码器的 I2S 和/或 PCM 接口。
  • AI 加速器(可选):  用于 AI 任务的轻负荷 NPU(神经处理单元)是一项理想的可选功能。“

谢谢

Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A 符合您的所有 IP 高清视频电话要求:

    CPU:四核 ARM Cortex-A53 @1.4GHz 相当于 16.8K DMIPS。
    VPU: 具有 240MP/s 输入的 H.264/H.265 视频编解码器

    ISP:具有硬件加速功能的 300MP/s 吞吐量集成图像信号处理器、可实现实时图像预处理、颜色校正、
    传感器可直接提高图像质量。

    显示接口:原生 4 通道 MIPI-DSI  

    摄像头接口:原生 4 通道 MIPI-CSI  

    以太网:集成千兆位以太网 MAC、具有本机 PHY

    音频接口:本机 I2S 和 PCM 接口

    AI 加速:C7x+MMA 提供大约 2TOPS 的 AI 加速能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    我可以向您发送私人消息吗? 我需要详细了解此类应用的 SOC。

    BR、

    Carson