Other Parts Discussed in Thread: AM6442, ADC3644, SK-AM64B, SYSCONFIG
器件型号: SK-AM64B
主题中讨论的其他器件: ADC3644、AM6442、 SysConfig
- 接口: 125MHz 处的 14 位 DDR CMOS(每通道 7 线 DDR)。
- 控制器: 使用 AM6442 上的 PRU-ICSSG GPI 引脚进行确定性捕获。
- 软件: 不同应用 MCU+ SDK [11.00.18] 、但我们找不到此 ADC 系列的特定“pru-to-ddr-cmos"示“示例项目。
- PRU 固件: 在 125MHz DCLK 的两个边沿捕获 DDR 数据的示例代码或汇编逻辑。
- 内存管理: 使用 UDMA/IPC 将 125MSPS 数据从 PRU 本地存储器移动到 2MB L3 RAM 或 DDR4 存储器的优秀实践。
- SysConfig: 针对 SK-AM64B 的引脚多路复用建议、以避免与高速 PRU 信号冲突。
请提供任何相关的参考设计、应用手册或基线 PRU 固件、以便帮助我们快速启动此集成。