This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:在 MCU R5F 上运行 DSS 显示共享示例 (AM62Px MCU+ SDK 11.02.00)

Guru**** 2925170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629351/am62p-running-dss-display-share-example-on-mcu-r5f-am62px-mcu-sdk-11-02-00

部件号: AM62P

您好、

我使用 AM62Px MCU+ SDK 并查看 DSS 显示共享示例:
AM62Px MCU+ SDK:DSS 显示共享

从文档中、我可以看到该示例配置为在以下器件上运行:

  • wkup-R5fss0-0 (FreeRTOS) DSS 所有者/主内核

我的问题是:

此示例(通常是 DSS 显示共享)与严格绑定 WKUP R5F 内核 、还是可以在上运行它 MCU R5F 内核 而是?

更具体地说:

  • 是否存在需要在 WKUP 域上进行 DSS 控制的硬件或防火墙/设备管理器约束?
  • 如果相应地配置了资源分配 (TISCI / RM)、是否可以从 MCU R5F 安全地控制 DSS?
  • 是否有任何从 MCU R5F 而不是 WKUP R5F 使用 DSS 的示例或建议方法?

从 SDK 文档中、结果如下所示:

  • DSS 显示共享示例使用 WKUP R5F 作为设备管理器和 DSS 控制器
  • 与显示相关的外设(例如 OLDI、DPI)似乎主要与 WKUP 域相关联

因此、我试图了解这是否是:

  1. a. 硬体系结构限制
  2. 只是一个 参考示例选择

请提供任何澄清或指导。

谢谢!