This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:是否为最新的 onnxruntime 版本?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628345/tda4vh-q1-up-to-date-onnxruntime-version

器件型号: AM69A
Thread 中讨论的其他器件: AM69

您好、

我们正在调查 TI AM69A 和 AM62A 处理器的使用情况。

一个问题是对 onnxruntime 的支持。 在 AN62A 电路板的文档中、您提到支持较新的 1.20.1(自 2026 年 3 月起、最新版本为 1.24.4) https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components / Machine_Learning / onnxrt.html
 
 
我还看到您 forked onnxruntime、并且您的 TIDL 执行提供商尚未上传到 vanilla onnx 运行时库。
 
对我们来说、这是一个限制、因为
-并不总是支持最新 ONNX OPSET 的所有新功能,因此问题是这些板是如何适应未来的
-针对漏洞的修补程序将不是最新的,这是一个法规问题,要求我们报告 CVE ,在最坏的情况下,停止交付产品,直到解决
 
您能解释一下您支持的版本吗? 您更新甚至提升 onnxruntime 更改并可能成为官方支持者的路线图是什么?
 
谢谢
Tassilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tassilo

    请注意 AM69/A 上的以下 E2E 常见问题解答

    (44)【常见问题解答】AM68/AM68A 和 AM69/AM69A 器件的支持转换重要注意事项 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    我们不再在公共 E2E 上支持 AM69 系列器件、因此建议客户根据自己的硬件/软件需求评估 Toradex 产品。  

    我将在您的 AM62A 查询的上下文中分配此线程。 指定的专家今天就到场了、因此请预计响应会有一些延迟。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul、

    那么 TDA4 可能是更好的产品术语、您支持这一点吗?  通常、我对 TIDL 在 ONNX 运行时方面的软件支持很感兴趣。

    最好的、塔西洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tassilo

    好的、我将其重新分配给支持 TDA4 的产品团队。 我还希望我们的团队对您的 AM62A 问题进行评论、但分配的专家将到明天结束。  

    将监视此主题、以确保有人在接下来的几天内回复您。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tassilo:

    我们有一些计划更新 ONNX 和 OpSet、您要查找的任何特定版本/功能? 我可以将其交给团队并进行更新。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    一般而言、我们并不是在寻找特定的版本或功能、而是在寻求关于您对此平台的长期支持的更广泛声明。 我们希望 为客户提供一个长期解决方案、包括 AI 功能以及法律安全方面的解决方案、以免除修复产品漏洞的义务。

    我的两个问题

    1.您对更新 onnx 运行库并使其保持最新的计划是什么?

    2.文档中的 onnx 运行时版本之间存在差异(见上文)。 您能解释一下吗?

    谢谢、

    Tassilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tassilo:

    我们计划在 即将发布的 TIDL 版本中迁移到 ORT 1.23 版本。 尚未提供将添加此内容的确切 SDK。  

    我认为对于仅限 ARM 的器件、AM62A 上的以上链接是一样的。  Mukul Bhatnagar ,你能确认吗?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“690802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628345/tda4vh-q1-up-to-date-onnxruntime-version/6281080

    2.文档中的 onnx 运行时版本之间存在差异(见上文)。 您能解释一下吗?

    [/报价]

    对于 C7 NPU (AM6xA 例如 AM62A 和 TDA4x) 器件和仅 ARM 器件(如 AM62x、AM64 等)的加速器件、这些 ONNX 运行时版本存在差异  

    对于仅 ARM 器件、我们将 在主要 SDK 版本升级时更新此版本(对于 12.x、计划支持 1.23.2;在当前的 11.x SDK 中、该版本为 1.20.1)。 这使用上游版本

    对于 C7x NPU 器件、这滞后于并使用我们的 onnxruntime fork、您发现了这种情况。 这种版本控制链接到我们自己的模型导入/编译工具、并且升级速度不同、因为 ONNXRT 必须与我们自己的 TIDL 模型导入、优化和量化工具相连接。 这意味着支持的操作集可能不是最新版本。  根据 Brijesh 的评论、我们下一次计划的版本升级将是 ONNXRuntime 1.23

    Mukul ,您能确认吗?[/报价]

    这用于仅限 ARM 的器件。 它适用于 AM62 (x)、而不是 AM62A

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brijesh 和 Reese!

    计划升级到 1.23 音质有希望,这是更接近 最新的功能和补丁级别。

    此外、我现在还知道我关于 AM62X 与 AM62A 的困惑来源。

    此致、  

    Tassilo