This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:库的源代码和构建指令

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC203, SPRC223, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621239/tms320c6727b-source-code-and-build-instructions-for-libraries

部件号: TMS320C6727B
主题中讨论的其他器件: SPRC203、 SPRC223、 CCSTUDIO

尊敬的专家:

您能否提供以下库的源代码和构建指令?
请注意、原始线程中使用的 DSP/BIOS 版本已更新为 V5.33.06。

  • rts67plus.lib(源可用,但不确定是否可以用作等效器件)
    编译器 (C:\ti\C6000 代码生成工具 7.3.0\lib)

  • c67xdsplibR.lib(源不可用)
    SPRC203 (sprc203\UsingROMApplications\Fast Rts_Dsp Lib\ROMexamples\c67xdsplib\lib)

  • fastrts67xR.lib(源代码可用,但不确定如何使用 R 构建库)
    SPRC203 (sprc203\UsingROMApplications\Fast Rts_Dsp Lib\ROMexamples\c67xfaststrts\lib)

  • CSL_C6727.lib(源可用)
    SPRC223 (sprc223\CSL_C672x_03_00_09_00\CSL_C672x_03_00_09_00\DSP\lib)

  • c672xSystemPatchV2_00_00.lib(无源代码)
    SPRC203 (sprc203\SystemPatch)

  • lnkrtdx.a67P(无源)
    DSP/BIOS (C:\cCCSTUDIO_v3.3\BIOS_5_ 31_02\packages\ti\bios\lib)

  • BIOS.a67P(无源)
    DSP/BIOS (C:\cCCSTUDIO_v3.3\BIOS_5_31_02\packages\ti\bios\lib)

  • BiosDA700.a67P(无源)
    DSP/BIOS (C:\cCCSTUDIO_v3.3\BIOS_5_31_02\packages\ti\bios\lib)

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H.

    DSP/BIOS 版本中是否有任何关于库源代码所在位置的文档?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    我找到了以下有关 DSP/BIOS 的信息。 它表示提供了源代码、但没有提到如何构建它。
    关于发行说明中提到的带有 R 的库、似乎无法构建 SPRC203 中包含 R 的库。

    文件://C:/ccstudio v3.3/BIOS_5_33_06/release_notes.html
    文件://C:/ccstudio v3.3/bios_5_33_06/docs/license/dspbios_5_33_06_manifest.html

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?  如果在线程中很难回答,私人聊天也是不错的。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?  如果在线程中很难回答,私人聊天也是不错的。

    此致、
    正常