This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821:R5 内核功耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628243/dra821u-dra821-r5-core-power-consumption

器件型号: DRA821U

尊敬的团队:

我们正在使用 DRA821U CPU、希望计算 R5 内核的功耗。

请分享关闭 A 内核并仅保持 R5 处于活动状态并测量功耗的程序

此致、
Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil,

    A 磁芯启动。 请勿将其打开。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不清楚。
    如何确认只有 R5 导通且内核关断、需要加载哪个软件才能检查此情况(例如:Linux、RTOS 等)

    请澄清、

    此致、
    Nikhil K