This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4 构建问题

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629214/j784s4xevm-processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4-build-issue

器件型号: J784S4XEVM

   您好 TI、

   我按照以下步骤下载了 RTOS SDK(适用于 J784s4)11_02_00_06
    
   未执行代理安装。
    
   cd ${PSDKR_PATH}
   ./PSDK_RTOS/scripts/setup_psdk_rtos.sh
   cd ${PSDKR_PATH}/sdk_builder
   创建 SDK_scrub
   创建 SDK -J8
   创建 vision_apps -J8
    
   出现错误、如下面的日志所示。
    
   会生成.a 和.lib 等库文件、但不会生成.out 文件。
    
   如果您能让我知道需要纠正什么、我将不胜感激。
    

   J784S4 构建错误 log.txt 

 


   谢谢。此致、

   TaeHo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在日志中找到了包含链接错误的库、并将其复制到/usr/lib、然后解决了问题。