This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-Altium EVM:请为 AM2611AODFHIZEJR 器件提供 SOM 设计文件。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624991/am261-som-evm-need-altium-design-files-for-am2611aodfhizejr-part-please

器件型号: AM261-EVM-EVM SOM

我有采用 IC 封装 ZCZ 的 AM261x_ZCZ 设计文件的设计文件。 我需要 AM261x_ZEJ 封装的 ATEX 设计文件。 器件型号:AM2611AODFHIZEJR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    E2E 上目前存在文件上传问题。 解决后、我将为您提供 AM261x_ZEJ CAD 模型。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha

    很抱歉、文件上传仍导致整个 E2E 网站上出现错误。 感谢您的耐心。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AM2612_5F00_ZEJ_5F00_256.bxl

    Asha、见随附。 感谢您的耐心。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brennan、
    我想申请器件  AM2611AODFHIZEJR 的 Altium 设计文件。 具体来说、我要查找完整的设计文件、包括原理图和 PCB 布局文件。 与此确切器件相关的 EVK 设计文件。
    请注意、我不仅要查找封装库或符号库、还要查找与该器件相关的完整设计文件。
    如果这些文件可用、如果您能分享或指导我如何访问它们、我将不胜感激。
    感谢您的支持。
    此致、
    为他注册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha

    没有使用 ZEJ 封装的完整 EVK 或参考设计。 但是、 AM26x 硬件设计指南 文档是使用此器件设计 PCB 系统的重要参考。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的澄清。

    感谢您为我提供 AM26x 硬件设计指南文档、我将在 PCB 设计中介绍该文档。

    此致、
    为他注册