This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:将中断从域路由到 MCU 域

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626759/j784s4xevm-route-interrupt-from-domain-domain-to-mcu-domain

器件型号: J784S4XEVM

引脚 AB34 用作 PWM 输入引脚、AB34 属于 MAIN 域。 MCU R5 需要能够访问 TIMER04 寄存器并从 TIMER04 接收路由中断。 如何配置和实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以参阅有关 App_Interrupt 的示例示例、在这些示例中、 我们在 Pwm PWM.Config 中完成了类似的布线

    /mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Pwm/PwmApp_Gpt wm/j784s4/mcu1_0/Pwm soc App_Startup 和

    /mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Pwm/Pwmwm/j784s4/mcu1_0/Pwm soc App_Startup App_Epwm

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的示例中、应用是否从 MCU 域访问主域计时器寄存器?  不仅中断、我们还需要读取 tcar 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可直接访问主域寄存器、因此需要进行任何额外的路由。  

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 RAT 机制来访问主域上的计时器寄存器?  从 MCU 域直接访问主域计时器寄存器对我来说没有意义。 PWM 应用示例 为我提供了来自 MCU 域的直接访问示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以在没有 RAT 的情况下访问主域 PWM 计时器、如示例所示。这些是外设寄存器和 32 位寻址数据、因此访问时不会出现问题。

    如果您想了解有关 RAT 的更多信息、请再提出一个 E2E 问题、因为问题说明中提到了中断路由

    J784S4XEVM:将中断从域路由到 MCU 域

    此致

    Tarun Mukesh