This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:ISP 和 RTSP 流管理–AM62A 和传感器 0x03f10 需要支持

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1617722/am62a7-support-required-for-isp-and-rtsp-streaming-am62a-and-sensor-0x03f10

器件型号: AM62A7

尊敬的团队:

我们目前正在开发 AM62A Edge AI 构建的 0x03f10 传感器。

驱动程序和 DTBO 已成功集成,我们能够捕获和转储原始 Bayer 帧,而不会出现任何问题。 下一步是通过 ISP 传递捕获的帧并通过 RTSP 流式传输输出。

您能否分享启用 ISP 流水线和配置 RTSP 流媒体所需的步骤或指导?

以下是我们当前用于转储原始帧的步骤、以供参考。

media-ctl -d /dev/media0 -V “ox06c 2-0036“:0 [fmt:SRGGB12_1x12/1920x1280]“
media-ctl -d /dev/media0 -V '“cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":“:0 [fmt:SRGGB12_1x12/1920x1280]“
media-ctl -d /dev/media0 -V '“cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":“:1 [fmt:SRGGB12_1x12/1920x1280]“
media-ctl -d /dev/media0 -V “30102000.ticsi2rx":“:0 [fmt:SRGGB12_1x12/1920x1280]“

yavta -s 1920x1280 -f SRGGB12 /dev/video3 -C5 -Fframe-#.bin

root@am62axx-EVM:~/camera# ls -la
共计 480008
drwxr-xr-x 2 根根目录  4096 May 31 01:11。
drwx----- 5 根根  4096 五月 31 08:43 .
-rw-r--r-- 1 根 root 4915200 May 31 01:32 frame-000000.bin
-rw-r--r-- 1 根 root 4915200 May 31 01:32 frame-000001.bin
-rw-r--r-- 1 根 root 4915200 May 31 01:32 frame-000002.bin
-rw-r--r-- 1 根 root 4915200 May 31 01:32 frame-000003.bin
-rw-r--r-- 1 根 root 4915200 May 31 01:32 frame-000004.bin
-rw-r--r-- 1 根 root 4915200 May 31 01:32 frame-000005.bin