This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:TDA4APE-Q1 上 4 端口以太网的 TSN 支持和硬件设计注意事项

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4APE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626199/tda4ape-q1-tsn-support-and-hardware-design-considerations-for-4-port-ethernet-on-tda4ape-q1

器件型号: TDA4APE-Q1

您好!

我正在使用 TDA4APE-Q1 SoC、开发一种定制设计、目的是实现 TSN(时间敏感网络)。 在我看来、4 端口以太网接口是必需的。

根据产品文献、SoC 具有一个集成的 CPSW 以太网交换机、可以处理多个外部端口(例如 SGMII/QSGMII)。 我认为、启用 TSN 功能需要 CPSW 交换机和适当的 SDK/ETHFW 设置(TSN/PTP 支持)。

在开发支持 TSN 运行的 4 端口以太网接口时、是否需要考虑任何特定的硬件设计注意事项或配置要求?

此外、若要提供与 TDA4APE-Q1 上 TSN 实现相关的参考设计、应用手册或 SDK 示例、我将非常感激。

我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    在实现以太网 TSN 时、可能需要考虑不同的注意事项。 您也可以参考 TRM(技术参考手册)了解更详细的说明、请参阅 i2208、i2401 的勘误表、其中介绍了与时间戳和 ALE 数据包丢弃相关的一些问题及其相关的权变措施。 最新的 SDK 通常应该已经包含其中实现的权变措施。  

    串行器/解串器 SGMII 寄存器可配置为稳定链路稳定性、在强制链路(无自动负)、主模式和远程开关侧作为跟随器模式。 还必须适当设置 PHY 延迟以及正确的基准时钟。 要适当地使用 SGMII/QSGMII 进行配置的 CPTS 寄存器。 有关 SoC 支持的完整寄存器集、请参阅 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我知道、利用最新的 SDK(有勘误表 i2208 和 i2401 更新)、在强制链路中设置 SGMII 以 SoC 作为主器件、链路伙伴作为跟随器、以及保证适当的 PHY 延迟和基准时钟质量、都是 TSN 运行稳定所必需的。

    我将介绍 TRM 中的 CPTS 和 SERDES 配置和寄存器 Excel 文件。 如果需要遵循经过验证的参考设计或建议的配置、请分享。

    您还能告诉我在哪里可以找到您提到的注册配置 Excel 工作表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    我很抱歉耽误答复。  

    您可以在以下链接中找到寄存器 Excel 工作表和技术参考手册:  

    https://www.ti.com/lit/zip/spruj52

    点击 TI.com 上的任何 SoC 页面时、您应该能够找到它下方列出的 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息和分享链接。 感谢您的支持。

    如果我将来还有任何疑问、我会联系您。 另外、请告知我是否应直接在 TI 论坛上为您标记、或遵循任何特定流程来与您联系。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    当然、您可以向此 e2e 发送回复、将其打开、也可以创建单独的 TT。 它将根据主题查询发送给相应的专家。