This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:TDA4APE-Q1 定制板–适用于 Linux 的 SD 卡引导配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4APE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628559/tda4ape-q1-tda4ape-q1-custom-board-sd-card-boot-configuration-for-linux

器件型号: TDA4APE-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TDA4APE-Q1 处理器设计一个定制电路板、并计划从 microSD 卡引导 Linux (HLOS)。

在查看数据表时、我发现了多个器件配置引脚、并想了解选择引导模式时特别需要哪些引脚。

由于这是定制硬件设计、因此我希望确保正确的启动配置。

请说明以下几点:

  1. 要将 MMC/SD (microSD) 配置为主引导源、需要哪个 BOOTMODE/SYSBOOT 引脚?
  2. 对于这些引脚、建议的上拉/下拉设置是什么?
  3. 是否所有器件配置引脚都涉及引导选择、或者仅包含由引导 ROM 锁存的子集?
  4. 启动期间如何选择 MMC 实例(例如,MMC0 与 MMC1)?
  5. 是否有特定于 TDA4APE-Q1 的引导配置表或参考(类似于 J721E)?
  6. 是否对从 SD 卡进行 Linux 引导(引导加载程序,分区等)有任何其他要求?

我们已经提到了通用的 Linux SD 卡分区资源。

如果您能提供以下信息、将会很有帮助:

  • 用于 SD 卡引导的引导模式配置表
  • 定制电路板的任何相关设计指南或参考原理图

谢谢。此致、

Shaifali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导模式设置表位于 TRM 手册(链接)中、 请参阅第 4.3 节“引导模式引脚“。  请注意、所有引导模式引脚都必须使用上拉或下拉电阻器进行设置(或以其他方式确保在 PORz 置为无效时锁存正确的值)。   

    选择主引导源时、下表显示了选择 SD 卡的设置

    端口 1 用于 MMC1、即 SD 卡接口。

    注意 ROM 代码还会验证卡是否插入、因此请确保 MMC1_SDCD 设置为低电平(通常连接到卡笼检测)。