This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:询问 AM6x 系列:通用 DSP 可用性和 DisplayPort 支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62D-Q1, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628016/am62d-q1-inquiry-on-am6x-series-general-purpose-dsp-availability-and-displayport-support

器件型号: AM62D-Q1
主题: AM67 中讨论的其他器件

TI E2E 团队大家好、

我想询问的可用性和路线图 AM6x 系列处理器 相关问题 通用 DSP 用法 DisplayPort 支持 、超出现有范围 AM57x TDA4 推出。

具体而言、我们正在寻找一款满足以下要求的处理器:

  • DSP 内核可用 通用 DSP 编程 (不限于视觉或深度学习加速)
  • DisplayPort (DP) 支持显示输出

在我们的评估过程中、我们注意到以下几点、请您予以澄清:

  1. AM6x 系列与通用 DSP 配合使用
    除 AM57x 和 TDA4 系列之外、还有现有的还是即将推出的 AM6x 系列器件 其中包括预期用途的 DSP 内核 DSP 工作负载的解决方案

  2. AM6x 器件中的 DisplayPort 支持
    我们回顾了这些内容 AM62D-Q1 、但无法确认 DisplayPort 支持。
    由于我们的系统需要 DisplayPort、因此我们想确认是否:

    • 任何当前的 AM6x 器件都支持 DisplayPort、或
    • 计划为未来的 AM6x 型号提供 DisplayPort 支持
  3. AM6xA 系列中的 DSP + MMA
    集成的 AM6xA 系列器件 DSP + MMA 我们的理解是:

    • 这些内核主要用于 深度学习/AI 加速引擎
    • 目前可能不支持通用 DSP 编码

    请您澄清一下:

    • 是否 通用 DSP 编程从根本上受到限制 这些 DSP+MMA 内核上、或
    • 如果有 未来计划发布 DSP SDK 设计的 AM6x 器件 通用 DSP 开发

根据以上答案、我们正在尝试确定是否需要继续评估 AM57x 系列 用于通用 DSP 用途、如果是 基于 AM6x 的替代方案 或在不久的将来可能可行。

非常感谢您的支持和指导。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    本周是这里大多数学校的春假、所以本周大多数人都不在办公室。 但我知道:

    如果有 未来计划发布 DSP SDK 设计的 AM6x 器件 通用 DSP 开发 ?

    这是可能的、但目前短期内没有综合计划。

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628016/am62d-q1-inquiry-on-am6x-series-general-purpose-dsp-availability-and-displayport-support
    • 任何当前的 AM6x 器件都支持 DisplayPort、或
    • 计划为未来的 AM6x 型号提供 DisplayPort 支持
    [/报价]

    我正在将此查询路由给我们的显示专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628016/am62d-q1-inquiry-on-am6x-series-general-purpose-dsp-availability-and-displayport-support

    我们回顾了这些内容 AM62D-Q1 、但无法确认 DisplayPort 支持。
    由于我们的系统需要 DisplayPort、因此我们想确认是否:

    • 任何当前的 AM6x 器件都支持 DisplayPort、或
    • 计划为未来的 AM6x 型号提供 DisplayPort 支持
    [/报价]

    AM62D 不支持显示。 AM62X 系列 SoC 不支持本机 DP 接口。 AM67 也没有原生 DP、但通过 TI EVM 上的 DSI 转 eDP 桥接器支持 DP。

      有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../spradf7a.pdf 表 6-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628016/am62d-q1-inquiry-on-am6x-series-general-purpose-dsp-availability-and-displayport-support

    AM6xA 系列中的 DSP + MMA
    集成的 AM6xA 系列器件 DSP + MMA 我们的理解是:

    • 这些内核主要用于 深度学习/AI 加速引擎
    • 目前可能不支持通用 DSP 编码

    请您澄清一下:

    • 是否 通用 DSP 编程从根本上受到限制 这些 DSP+MMA 内核上、或
    • 如果有 未来计划发布 DSP SDK 设计的 AM6x 器件 通用 DSP 开发
    [/报价]

    AM62A 器件上未打开 DSP 编程、但在 AM62D 上打开编程。  MMA 也是如此。

    谢谢、
    Shreyansh