This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:需要适用于 TDA4VM 处理器的 PSDK

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626882/tda4vm-require-the-psdk-for-the-tda4vm-processor

器件型号: TDA4VM

尊敬的团队:

我尝试将 BSP 导入 QNX Momentics IDE 并进行构建。 但是、编译过程失败、并出现错误、指示未找到 TI PSDK QNX 二进制文件。 由此、我了解可能需要 TI PSDK 组件才能成功构建 QNX 映像。

显示的错误如下:

TI PSDKQA 未找到:驱动程序将在没有 DMA 支持的情况下构建!
extra.mk /hw.ti-j721e-tda4vm-sk/hardware/flash/boards/j7-ospi src 第 40 行 C/C++问题

我联系了 QNX 支持团队以解决此问题。 但是、他们告诉我、这些器件由 TI 团队提供。 我需要适用于 TDA4VM 处理器的 PSDK。 请帮助我解决此问题。

 

谢谢、此致

Aparna C Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。  TI 工程师目前正在休假、将于** 2026年03月22日 上提供。
    您的问题将在他们返回后得到解决。 感谢您的耐心和理解。
    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    TDA4VM 的 PSDKQA 交付可通过以下链接公开获取。

    此致、

    KB