This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:TI 是否支持基于 Yocto 的 A/B 交换 OTA 更新?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628666/am6411-does-ti-support-for-yocto-based-a-b-swap-ota-updates

器件型号: AM6411

尊敬的专家:

 

我们的客户正在使用 Yocto Linux。 TI 是否提供对基于 A/B 交换的 OTA 更新的支持? 您能否分享实施详细信息和任何参考指南? 如果目前不支持这种情况、是否有计划在将来支持它? 谢谢你。

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    目前、TI 并未正式支持基于 A/B 交换的 OTA 更新。

    但这一内容计划得到支持、并且 RFC 已于 2025 年 12 月合并。

     https://patchwork.yoctoproject.org/project/arago/cover/20251202111603.1616989-1-anshuld@ti.com/

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对 OTA 的官方支持预计何时发布?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    与我之前的回复略有更正、RFC 仅针对 AM62x 进行了测试、目前还没有支持 AM64 的计划。

    这项工作的优先次序被取消,有利于迁移到新的 LTS 基线,为 12.x 版本做准备。 一旦新 SDK 处于良好状态、开发人员将重新启动 SWUpdate。

    此致、
    Vinu