This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:无法在 CCS v20.5.0 上与 AM67 连接

Guru**** 2949740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67, AM67A, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628164/am67-not-able-to-interface-with-am67-on-ccs-v20-5-0

器件型号: AM67
主题中讨论的其他部分:、 MSP-EXP430G2ET

我在将 AM67 与 CCS v20.5.0 搭配使用时遇到问题。  

第一个问题 — 我无法使用工程向导创建新工程以使用此器件。
当我选择 AM67、AM67A、TDA4VEN/TDA4AEN 评估时、基准、器件和电路板、终端设备、技术没有什么影响。 选择框中仅显示“无选项“。
如果我尝试使用 Resource Explorer、则不提供工程示例、也不会引用 AM67x。
image.png

但是、如果我选择另一个器件和电路板... 即 MSP-EXP430G2ET、我可以了解各种选项和示例。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家目前已离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您无需从头开始创建项目。 导入 AM67x 器件的 SDK 中提供的空工程并在其基础上进行更改。  

    通过进行自定义修改、空项目为您开发自己的项目提供了轻松的体验。

    有关更多详细信息、请参阅  示例_空

    此致、

    Tushar